This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718S-Q1EVM:DRV8718S、如果电机侧出现感应电压、其影响如何?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1292585/drv8718s-q1evm-drv8718s-if-there-is-induce-voltage-from-motor-side-how-affect-there-is

器件型号:DRV8718S-Q1EVM

您好!

 我们的设计中有3个电机正在运行并连接到 DRV8718S。

为了运行3个电机、我们使用 FET 制作了 H 桥电路。

如果它处于无电池状态、如果第一个电动机产生感应电压、该电压是否会使另一个电动机移动或被迫运动?

我的问题是、另一侧连接的其他电机是否受到该感应电压的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在24小时内审查您的问题和反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,jongchan。  

    您能否详细说明一下感应电压的含义。 什么是应用以及该感应电压何时发生。 您可以获取我们的 EVM、尝试设置并捕获一些波形:

    DRV8718S-Q1EVM 评估板| TI.com

    此致!

    凯尔蒂