This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:DRV2700产生外部干扰

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1293099/drv2700-drv2700-generates-external-interference

器件型号:DRV2700

大家好、

参考 DRV2700EVM、我们设计了一个3路压电式陶瓷驱动器电路。 不过我发现、启用 DRV2700后、它会干扰电路板上的其他一些数字信号、从而在数字信号电平上产生明显的噪声信号、进而导致信号识别错误。 启用三个 DRV2700同时工作后、干扰达到最大值、干扰信号在全部关闭后消失。 可否问问 DRV2700是如何产生外部干扰的? 应该怎么做?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您是否在 DRV2700的引脚或外部数字引脚上看到此噪声? 噪声可能来自 DRV2700的升压转换器。 由于这种高压开关信号、您必须非常小心地对数字信号和来自布局上的升压信号的布线方式。 否则、高压信号将耦合到数字信号并产生您看到的噪声。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特