请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8841 我有关于 DRV8841的几个问题、希望您能提供帮助或向我指出正确的方向。 我在设计中实现了 DRV8841、但禁用了电流调节、这意味着电流检测输入和电流调节控制引脚已接地。 该芯片具有一个 DECAY 引脚、用于选择在改变方向或制动时使用的快速或慢速衰减模式。
虽然我禁用了电流调节功能、但芯片还能表现出某种形式的衰减模式吗? 如果保持打开、数据表指示 它执行混合衰减。
我认为情况不是这样、但我只是想 澄清一下、如果不是、您知道制动期间的控制方案是什么吗? 我无法看到 FET 的栅极引脚、因此不清楚内部发生了什么。