This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:通过此 IC 控制的电机角度的精度是多少?

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1293024/drv8434-what-is-the-accuracy-of-the-motor-angle-controlled-by-this-ic

器件型号:DRV8434

您好、团队成员:

我希望估算使用微步进时的电机角度误差。

数据表显示 AOUT 和 BOUT 电流匹配的误差为+-2.5%。

这意味着如果我们将角度设置为45度、例如、每个电流都可以 i_full * sin (45)* 102.5% i_full * cos (45) 在最坏的情况下、虽然它们都应该是 I_FULL * sin (45)和 I_FULL * cos (45)?

然后、实际角度可以是 arctan ((I_Full * sin (45) * 102.5%) / (I_Full * cos (45)) = 45.7deg ,而不是45度? 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、该误差是由单个差异引起的吗? 还是取决于条件(例如温度、目标角度等)而没有个别差异?

    如果这是由于个别差异造成的,是否有一些关于分布图的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soichiro:  

    请给我24小时的时间来了解这一点并与您联系。

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!

    请让我一声提示。 本 TI 应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sloa293a/sloa293a.pdf 提供了您的问题的答案。 请参阅第4页。 您了解 A 相电流和 B 相电流精度的影响是正确的。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel:

    谢谢你! 我很高兴知道思维方式是正确的!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、您好!

    不客气! 请在获得机会后关闭此主题帖。 对于将来的问题、欢迎您创建一个新主题。

    此致、Murugavel