主题中讨论的其他器件:DRV832X
海量专家
我将使用 DRV8320HRTVR,开发一个电机控制器在我的应用中 、我使用了 DRV8320HRTVR 来驱动一个 MOSFET 、该 MOSFET 的典型值为 Vgs= 1.7V、且最小值为1.2V。
DRV832x 系列器件使用 VGS 电压=2V 的监控器来测量 MOSFET 栅源极电压 、以 确定是否 插入固定电压=100ns;
我的问题是: 当使用 VGS voltages=2V 监控器来确定 插入一个固定件时, DRV832x 是否考虑了温度漂移或 MOSFET Vgsth 之间的差异。


非常感谢
志鹏