请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700 您好!
我从事 PZT 驱动电路工作。 我遇到了 IC DRV2700。 这里提到的输出 为脉冲。 我想知道同一个 IC 是否可用于斜坡信号或正弦信号以500Hz、大约100V 的电压驱动 PZT。否则、请建议使用 PZT 驱动器 IC、它可用于驱动具有100V 斜坡信号的 PZT。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我从事 PZT 驱动电路工作。 我遇到了 IC DRV2700。 这里提到的输出 为脉冲。 我想知道同一个 IC 是否可用于斜坡信号或正弦信号以500Hz、大约100V 的电压驱动 PZT。否则、请建议使用 PZT 驱动器 IC、它可用于驱动具有100V 斜坡信号的 PZT。