This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:PZT 驱动器电路

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1293199/drv2700-pzt-driver-circuit

器件型号:DRV2700

您好!

我从事 PZT 驱动电路工作。 我遇到了 IC DRV2700。 这里提到的输出 为脉冲。 我想知道同一个 IC 是否可用于斜坡信号或正弦信号以500Hz、大约100V 的电压驱动 PZT。否则、请建议使用 PZT 驱动器 IC、它可用于驱动具有100V 斜坡信号的 PZT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 DRV2700可支持正弦信号。 例如、来自 DRV2700EVM 用户指南:  

    获得所需的输出、请参阅 DRV2700数据表中的下图、了解这是否适合您的压电式设备:

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    我还想知道它是否支持斜坡/三角信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它可以支持斜坡/三角信号。

    此致、
    悉尼诺斯卡特