This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:结温评估器

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1292651/drv8244-q1-junction-temperature-estimator

器件型号:DRV8244-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8706-Q1

大家好、

我通过附加估算器仿真了结温、但在负载电流为21A 的条件下已经过热关断温度。 请检查一下、并告诉我原因。

e2e.ti.com/.../JunctionTemperatureEstimator_5F00_FB.xlsx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 21A 是峰值电流能力。 这里是包括热的电流能力(数据表第20页)

    如果需要更高的电流~20A、则可从此处找到 Ta=85C 的电流能力表。 或栅极驱动器(例如 DRV8706-Q1)。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinya:

    感谢您的答复。 让我与客户确认一下、我会再次询问您其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    如果您提供以下内容、我可以建议适合我们的电机驱动器。

    -客户名称。 应用用例(例如门锁、车窗升降等)

    -加载配置文件。 峰值电流??A@?ms。 典型电流。 ??A@??sec  

    PWM 频率。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinya:

    客户的应用是用于门锁的电机控制器。 他们已经将 DRV8244固定为应用的电机驱动器、因此现在他们正在进行设计并验证。 如果他们有任何问题、我会告诉您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果您有其他问题、请创建新标题并发布。

    此致

    森田真也