This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:ISO11452-9测试

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294606/drv8889-q1-iso11452-9-test

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

客户现在遇到  ISO11452-9 EMC 测试问题、 我们是否得到 DRV8889-Q1的 ISO11452-9测试?  

他们的设计如附件所示、您能否获得任何改善低频噪声的建议?

现在配置:

智能调优动态衰减模式、在尝试所有模式时、音频噪声最低;

VREF 设置电流为0.8A、DAC 扭矩设置为50%;

e2e.ti.com/.../205-Goerdyna-DRV8889_2D00_Q1-Sch.zip

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我们针对 EVM 认证执行 EMI 测试。 另外、有几个客户在他们已经有一段时间出货的应用领域中使用此产品。 根据列出的临界频率、它看起来像是与斩波频率相关的 EMI。 客户可以尝试增加四个突出显示的电容器。 例如2.2nF 或3.3nF TOPS。  

    所示的频率看起来与电荷泵相关的能量不同。 在 C174和 VM1连接线路上使用铁氧体磁珠将有助于缓解这种情况。 我认为第一步是尝试使用四个电容器。 谢谢。

    此致、Murugavel