请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 大家好、
客户现在遇到 ISO11452-9 EMC 测试问题、 我们是否得到 DRV8889-Q1的 ISO11452-9测试?
他们的设计如附件所示、您能否获得任何改善低频噪声的建议?
现在配置:
智能调优动态衰减模式、在尝试所有模式时、音频噪声最低;
VREF 设置电流为0.8A、DAC 扭矩设置为50%;

e2e.ti.com/.../205-Goerdyna-DRV8889_2D00_Q1-Sch.zip
谢谢、此致、
将会