请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 可连接至 DRV8243和 DRV8245的最大负载电感是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可连接至 DRV8243和 DRV8245的最大负载电感是多少?
Pratik、您好!
感谢您的发帖。 您能否详细说明一下您的应用中的负载性质? 它是 BDC 电机还是其他类型的负载? DRV8243-Q1是一款完全集成式全桥驱动器。 全桥驱动器的所有电气特性都适用于该器件。 我们已为此驱动器发布了绝对最大额定值和建议运行条件。 只要在一个应用中不违反这些技术规格、器件应该驱动任一类型的负载。 如果您有具体要求、请分享更多详细信息、例如工作电压、目标电流、所需的 PWM 输入和占空比、负载电感、负载的直流电阻、负载类型等。 我们将尝试提供与此相关的信息。 谢谢。
此致、Murugavel