This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:无法配置 PWM OUTx

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294651/drv8311-pwm-outx-can-not-be-configured

器件型号:DRV8311

大家好、

我当前正在尝试 通过外部 MCU (而不是 LaunchPad)驱动上面带有 DRV8311P 的 DRV8311评估板。

正确读取 tSPI 驱动程序、并且也可以对其进行写入。  不过、无论  上电后写入寄存器 A-C 的值是多少、由于 PWMG_PERIOD 为0x03e8且 PWM_EN 为1h、其他寄存器均为默认值、OUTA、OUTB、OUTC 为低电平。    5V 或12V (可配置)的 VM 电源 OUTx 始终为低电平。

在成功驱动电机之前、是否有关于需要配置哪些寄存器的标准操作程序或图?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题已得到解决。

    此致、

    切里