This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:电源要求

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1293232/drv3901-q1-power-supply-requirements

器件型号:DRV3901-Q1

团队、您好!

能否提供电源引脚的纹波/精度要求? (VDD / PVDD)

非常感谢、

Br、

马蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matisse:

    DRV3901-Q1的建议工作条件为  

    有关电源的更多详细信息、请参阅数据表电源部分和外部元件部分中推荐的电容器。 但是、DRV3901-Q1具有各种电源。

    谢谢。

    伊比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ibunu:

    感谢您的答复。  

    很遗憾、您发送的映像已损坏、并且在公共数据表中未提供电源部分。

    Br、

    马蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matisse:  

    我已经向您发送了一封电子邮件、其中包含有关数据表访问权限的详细信息。

    谢谢。

    伊比努