请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8311 因为 DRV8311具有全面保护

我是否仍需要设置死区时间插入设置(或将其保留为00h)?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Hongbo:
如果您使用的是 DRV8311的 SPI 型号、则可以根据您的应用要求控制死区时间以调整系统。 始终会实现一些死区时间以防止跨导(无论是否仅使用内部 MOSFET 握手)、 并且 驱动器的其他参数也会依赖于死区时间(例如"延迟补偿")。

可以将设置保持在0h 、但我建议观察 HS/LS 栅极、源极和输出波形、并对系统进行最佳调优、在必要/必要时增加或减少死区时间。
此致、
-约书亚