This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:原理图审阅

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294248/drv2625-schematic-review

器件型号:DRV2625

大家好、

我的客户想与我们一起查看 DRV2625的原理图、我已经使用我们的引脚图进行了检查、没有发现任何问题、您能帮我们复查一下吗? 谢谢你。

此致、

雷米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Remy:  

    我注意到了几件事。 首先、我建议在 Vdd 上放置一个输入电容器。 从数据表中可以看到、建议使用额定电压高于 Vdd 的0.1uF 电容器。 此外、我不建议 将 两个稳压器连接在一起、因为器件会监控该值。 对于布局、请将 Vdd 电容和稳压电容靠近各自的引脚放置。  此外、NRST 是否连接到 GPIO 引脚?   

    此致、
    悉尼诺斯卡特