请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8702-Q1 您好!
希望使用 H 桥对流过 TEC 元件的电流进行极性控制、并且需要保持直流电流、因此不会使用 PWM 调制(需要保持100%的占空比、并且只能使用占空比改变方向)。
这在 模式0下使用 DRV8702似乎是否可以、并且是否可以为100% PWM 信号提供恒定的高电平信号?

此致、
亚历克西斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
希望使用 H 桥对流过 TEC 元件的电流进行极性控制、并且需要保持直流电流、因此不会使用 PWM 调制(需要保持100%的占空比、并且只能使用占空比改变方向)。
这在 模式0下使用 DRV8702似乎是否可以、并且是否可以为100% PWM 信号提供恒定的高电平信号?

此致、
亚历克西斯
您好、Alexis:
是的、模式0是 PH/EN、您应该能够做到。 以下是有关该主题的常见问题解答。
(+)[常见问题解答]使用什么接口(PH-EN 或 PWM)来控制有刷直流电机-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
此致!
凯尔蒂