This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:如何为 MCT8329A 产品输入程序

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430F5529, MCT8329A, MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1286695/mct8329a-how-to-input-a-program-for-mct8329a-product

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430FR2355、MSP430FR2355 、MSP430F5529

大规模生产 MCT8329A 时、是否有办法可以快速轻松地在 PCB 板上输入程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我们正在开发一个解决方案、以便对许多 MCx 器件进行大规模编程。 我们预计此解决方案将于明年年初推出。

    目前、MSP430 LaunchPad 可连接到 MCT8329A 的 I2C 引脚和 AGND 来对器件进行编程。 该解决方案一次只能对一个器件进行编程。  有关此方法的更多信息、请参阅通过 I2C 使用 MSP430 LaunchPad 对 MCx BLDC 电机驱动器进行编程的常见问题解答。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用它吗? 
    和 是否不同? 
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    MSP-EXP430F5529LP 可用于与 MCT8329A 器件通信/对其进行编程。  MSP-EXP430F5529LP 与 MSP-EXP430FR2355不同、因此、如果您 要使用常见问题解答中提供的代码、您必须首先更改此代码 、以便它能够与 MSP-EXP430F5529LP 上的 MSP430F5529搭配使用、因为该代码是为与 MSP430FR2355配合使用而编写的。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua。

    您的回答对我们很有帮助。

    最后、我想再问一个问题。

    两个电路板上的引脚映射和形状是否相同?

    我计划将其按原样使用、方法是将其应用于 。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    两个器件的引脚映射不同、MSP430F5529是一个80引脚器件、而 MSP430FR2355是一个48引脚器件。 这两个器件具有相同的引脚功能、但具有相同功能的引脚未映射到这两个器件的相同引脚编号。

    要查看 任一器件/LaunchPad 的引脚映射、您可以查看 MSP-EXP430F5529LP 用户指南中的图9和41 以及 MSP-EXP430FR2355用户指南中的图4和18

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的麻烦问题。 约书亚。
    祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 约书亚。

    根据您提到的指南、在 main.d 文件中发现了错误。
    请查看随附的文件。

    解决该错误后、请告诉我如何下载。

    祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题。

    上述指南中的寄存器均写入 MCF8316。
    能否将其更改为 MCT8329A、如随附图像中所示?
    EEPROM_ARRAY_SIZE 24→39

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果您下载指南的第1项、并按该顺序继续执行步骤2和3、则编译将不起作用。
    我问的第一个问题是:
    我下载了示例并覆盖了每个文件夹、而不是按照指南的顺序操作。

    按照指南中的顺序操作是否正确? 关于第4项、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    以上指南中的寄存器是使用 MCF8316编写的。
    是否可以将其更改为所附图像中所示的 MCT8329A?

    阵列大小和数组内容可以像在提供的图像中所做的那样进行更改。

    遵循指南订单是否正确? 我应该如何处理项目编号4?

    在步骤2中、我建议 按照 MCT8329EVM 用户指南的第7.1节 下载最新版本的 Code Composer Studio (CCS)。 我在使用 CCS 的桌面版本编译或运行上面随附的指南时没有遇到任何问题。

    以及我该如何处理项目号4?

    步骤4中的"下载代码"意味着将代码刷写到微控制器中、这会在 CCS 中选择调试或闪存图标时完成。

      

    上面分别是 CCS 中的调试和闪存图标。

    此致、

    约书亚