主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP、 MSP-EXP430FR2355、MSP430FR2355 、MSP430F5529
大规模生产 MCT8329A 时、是否有办法可以快速轻松地在 PCB 板上输入程序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大规模生产 MCT8329A 时、是否有办法可以快速轻松地在 PCB 板上输入程序?
您好、Kim、
MSP-EXP430F5529LP 可用于与 MCT8329A 器件通信/对其进行编程。 MSP-EXP430F5529LP 与 MSP-EXP430FR2355不同、因此、如果您 要使用常见问题解答中提供的代码、您必须首先更改此代码 、以便它能够与 MSP-EXP430F5529LP 上的 MSP430F5529搭配使用、因为该代码是为与 MSP430FR2355配合使用而编写的。
此致、
约书亚
您好、Kim、
两个器件的引脚映射不同、MSP430F5529是一个80引脚器件、而 MSP430FR2355是一个48引脚器件。 这两个器件具有相同的引脚功能、但具有相同功能的引脚未映射到这两个器件的相同引脚编号。
要查看 任一器件/LaunchPad 的引脚映射、您可以查看 MSP-EXP430F5529LP 用户指南中的图9和41 以及 MSP-EXP430FR2355用户指南中的图4和18。
此致、
约书亚
您好、Kim、
以上指南中的寄存器是使用 MCF8316编写的。
是否可以将其更改为所附图像中所示的 MCT8329A?
阵列大小和数组内容可以像在提供的图像中所做的那样进行更改。
遵循指南订单是否正确? 我应该如何处理项目编号4?
在步骤2中、我建议 按照 MCT8329EVM 用户指南的第7.1节 下载最新版本的 Code Composer Studio (CCS)。 我在使用 CCS 的桌面版本编译或运行上面随附的指南时没有遇到任何问题。

以及我该如何处理项目号4?
步骤4中的"下载代码"意味着将代码刷写到微控制器中、这会在 CCS 中选择调试或闪存图标时完成。
上面分别是 CCS 中的调试和闪存图标。
此致、
约书亚