This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:输出电流精度计算

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1295218/drv8889-q1-output-current-accuracy-calculation

器件型号:DRV8889-Q1

专家、您好!

  我在数据表7.3.5电流调节中找到 IFS 公式、以及如何计算电流精度?

  对于 TRQ_DAC 精度、我们应该参考以下精度吗?   

  该器件仅调节峰值电流、那么如何计算平均电流呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    下面的电流跳变精度中给出了精度、具体取决于信号在电气正弦波周期中的位置。  

    对于电流调节、请使用以下公式:

    Unknown 说:
    要获得 TRQ_DAC 的精度、我们应该参考以下精度吗?   [/报价]

    是的、使用 ITRIP 精度、因为这是输出精度、TRQ_DAC 是内部标量。   

    此致!

    雅各布