This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机驱动 MCF8316A 电流限制锁定

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1283088/motor-drive-mcf8316a-current-limit-lock

 

我们尝试在-10C 温度室中驱动电机

每当测试期间电机无法启动、且 EVM BD 故障 LED 亮起

我将关闭5~10分钟并等待 LED 熄灭、然后继续执行下一轮操作

但最后我看到电流超过了8A 的限制(请参见下图)

之后、我无法再启动它、所以我尝试了 GUI 工具"Control fault setting"、但仍然无法启动。

我已禁用 HW_LOCK_LIMIT_MODE、但它仍然不起作用。

也许这就是它被打破的原因…

是否有其他方法可以确认此 EVM BD 仍然正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ML Hseih、

    这 在25°C 或正常室温下是否有效?

    您是否检查电机是否一切正常? 是否存在电容?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkatadri S

    是的、电机运转正常、我想使用 PMD1000驱动它、并且它正在启动

    谢谢

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您是否还能启用 OCP 检测。 观察波形、可以发现其中一个相位不合适或者已损坏。

    我知道该电路板在25°C 但-10°C 时工作正常、AD 失败了、这是怎么一回事? 请确认我的理解是否正确。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkatadri

    是的、我会始终启用 OCP 检测、并且波形也被构造为没有任何内容

    BTW、故障状态 通常显示以下类型的错误

    谢谢

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    电机的 R、L 是多少?   误差是预期存在的、看起来所有三个相位都未在驱动。

    您是否还有其他 EVM? 或者能否尝试获取样片并替换该器件?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里