This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:阶跃输入和输出

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294749/drv8818-step-input-and-output

器件型号:DRV8818

大家好!  

我尝试使用 drv8818来控制步进电机。

问题1.

 -当我在 STEP 输入引脚上施加脉冲时,我是否必须提供5V 的电压?

 - 它目前连接 ST 公司的 MCU 引脚,相应的 MCU VCC 为3.3V。

问题2.

 - AOUT1、AOUT2、BOUT1和 BOUT2引脚的输出波形是否正常?


黄色= AOUT1、 蓝色= AOUT2、红色= BOUT1、绿色= BOUT2

电机不旋转、仅产生振动。

我寻求帮助。 如果您需要任何其他信息、请告诉我

此致、  
申成铉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许圣赫

    感谢您的发帖。 我按照您发布的相同顺序回答问题。

    1.这取决于连接到 DRV8818 Vcc 引脚的逻辑电源。 请参阅数据表中的以下代码片段。 为了支持这个3.3V 逻辑电平、它应该被连接至 MCU VCC。 在原理图中、VCC 为5V、可转换为0.7 x 5 = 3.5V、以实现最小的高输入值。 此问题应该已解决。

    2.波形在我看来很正常。 但我无法肯定发生了什么、因为我不知道这些波形捕获时所处的条件。 通常的做法是、使用示波器的电流探头测量每个相电流并捕获波形。 电压输出可能只是出现电流调节的斩波。 您能否获取线圈电流波形捕获?  我们还需要 IFS 设置、使用的微步进模式、步进速率等信息。  

    3.请参见第1条中的注释。 如果将 Vcc 更改为3.3V、则也必须相应地更改 VREF 分压器。 我看到这些电阻分压器连接到 Vcc。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murugavel。

    感谢您的快速回复。

    我已经解决了这个问题。  

    我提高了阶跃输入侧的脉冲电压、结果得到了解决。

    感谢你的帮助。

    祝您愉快的一天~