This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:TOP

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294616/drv8251a-tocp

器件型号:DRV8251A

大家好、

tocp 固定为1.5us 吗? 这一次的准确性如何?  

内核中有计时器吗? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:  

    是的、OCP 抗尖峰脉冲时间固定为1.5us。  可以通过器件内部计时器保证+/- 20%的精度。  

    此致!

    雅各布