您好!
我尝试运行的三相电机为(最大直流电压800V、最大电机端子电压530v (L-L)、额定电流(rms) 300A、峰值电流(rms) 400A、额定功率250kW、峰值功率300kW)。
我的问题是:
1.我们是否需要任何其他设备来运行电机?(TIDM-02014除外)
2.我们可以实时地发送转矩指令,读取电机的转速。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试运行的三相电机为(最大直流电压800V、最大电机端子电压530v (L-L)、额定电流(rms) 300A、峰值电流(rms) 400A、额定功率250kW、峰值功率300kW)。
我的问题是:
1.我们是否需要任何其他设备来运行电机?(TIDM-02014除外)
2.我们可以实时地发送转矩指令,读取电机的转速。
尊敬的 Ayman:
感谢您与我们联系。 关于您的问题:
1.此外、 完整的 TIDM-02014硬件-来自 TI (3个栅极驱动器板、1个控制板、1个 MCU 板)和 Wolfspeed (包含电源模块、直流链路电容器、用于电流测量的 LEM 传感器)、 您只需要将电机与旋转变压器/编码器一起用于位置反馈、并通过 PC 进行软件控制。 将 PC 与 MCU 连接时、我建议使用 USB 隔离器。 此外 、您无需使用附加硬件来执行测试。
2.是的,这是可能的。 TI 还为软件提供扭矩控制模式、因此您将能够发送扭矩命令/读取速度。
此致、
伊瓦纳