This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02014:硬件兼容性

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294871/tidm-02014-hardware-compatibility

器件型号:TIDM-02014

您好!  
我尝试运行的三相电机为(最大直流电压800V、最大电机端子电压530v (L-L)、额定电流(rms) 300A、峰值电流(rms) 400A、额定功率250kW、峰值功率300kW)。  
我的问题是:
1.我们是否需要任何其他设备来运行电机?(TIDM-02014除外)
2.我们可以实时地发送转矩指令,读取电机的转速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    感谢您与我们联系。 关于您的问题:

    1.此外、 完整的 TIDM-02014硬件-来自 TI (3个栅极驱动器板、1个控制板、1个 MCU 板)和 Wolfspeed (包含电源模块、直流链路电容器、用于电流测量的 LEM 传感器)、 您只需要将电机与旋转变压器/编码器一起用于位置反馈、并通过 PC 进行软件控制。 将 PC 与 MCU 连接时、我建议使用 USB 隔离器。 此外 、您无需使用附加硬件来执行测试。  

    2.是的,这是可能的。 TI 还为软件提供扭矩控制模式、因此您将能够发送扭矩命令/读取速度。  

    此致、
    伊瓦纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivana:
    感谢您的提示 回复。
    我们计划运行2x3相(6相电机)。 我们需要并联使用两个 TIDM-02014单元来运行该电机。 每个 TIDM-02014单元将在50kHz 开关频率下为电机提供220A (rms 线路电流)。
    我们可以使用 TIDM-02014实现上述性能吗?  
    谢谢。  
    艾曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:  

    这是否意味着2 x 3相电机共用中性点、还是您的系统中具有2个不同的中性点?  

    此致、
    伊瓦纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivana:
    两个不同的中性点。
    此致、
    艾曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    这不是我们测试的东西。 但理论上、我们的设计中确实采用了 CAN FD、它可用于同步 环路信息-扭矩命令和角度反馈。  

    此致、
    伊瓦纳