This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:将 MotorStudio 与 EVM 板配合使用会导致电机旋转、但这只能通过预加载电机参数来实现。 但是、我无法使用 MPET 函数改进参数

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270952/mcf8315evm-using-motorstudio-with-the-evm-board-results-in-rotating-the-motor-but-only-by-preloading-motor-parameters-however-i-am-not-able-to-improve-the-parameters-using-the-mpet-function

器件型号:MCF8315EVM
主题中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO

我一天的大部分时间都是随机尝试不同的设置、看看我是否可以通过 MPET 函数来生成结果。

您能否解释一下 当程序首次运行并使用默认预设值加载 Default 时、如果电机不旋转、如何向前移动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    在 上一个 E2E 主题中、您提到了 MPET 为您提供了 MPET_IPD_FAULT。   有关 调试 尤其是启动时可能发生的常见故障的指南、您可以参阅 MCF8315A 调优指南的第2.6节。  我们还提供了 讨论调试常见 MCx 故障的常见问题解答 、其中介绍了调优指南调试指南中未介绍的一些故障 。

    对于 MPET_IPD_FAULT、我们建议启用 MPET_IPD_SELECT 并增加 MPET_IPD_CURRENT_LIMIT 设置。  如果故障仍然存在、您必须手动将电机电阻和电感输入 MOTOR_RES 和 MOTOR_IND 电阻、并通过禁用 寄存器 MPET_R 和 MPET_L 使 MPET 跳过此测量步骤。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我使用 EVM 板取得了一些成功、现在让电机快速启动并以准确的速度运行、但在我的应用中使用最小峰值电流非常重要、尤其是在启动时。  

    我希望能够使用有效的电流测量功能、但没有成功。   是否有任何说明描述应如何使用 MotorStudio 中的功能?

    我从未能够使 MPET 函数工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能否提供有关您尝试使用的 MotorStudio 应用程序中的电流测量功能的更多信息、以及这些功能的问题是什么?  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua

    我想使用示波器功能来测量启动期间的相电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我的目标是 最迟在下星期三与您联系。

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否可以提供您使用的寄存器配置? 在工作台设置和寄存器配置中、我无法重现此问题。

    此外、您是否在使用0.0.12版本的 Motor Studio GUI? 如果您不能、请将 Motor Studio 更新为此版本、看看这是否解决了该问题?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们会将此主题标记为已关闭、请告知我们您的问题是否已得到解决。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以关闭螺纹、但获取 Motor Studio 应用程序的用户指南会非常有帮助。  在编写应用程序时,似乎不太可能没有任何使用说明或说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    我们的团队目前因美国节假日而不在办公室、我们将在下周回来。
    请预计您的问题会延迟回答、并在此分享可能对分析有帮助的其他详细信息。

    了解您对需要更多文档的担忧-请给我们一些时间进行相应解决、分享初步配套资料或预测未来发布时间范围的可用性  

    此致、
    安德鲁