This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GitHub 上的 Motorware。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE, UNIFLASH, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1293429/motorware-on-github

主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、C2000WAREUNIFLASHDRV8305

您好、TI。

我为 TI 有几个问题。

问题1、

我有与 motoware 18的旧项目。 我想在 Github 上发布我的代码。

我能否  在 GitHub 上发布 motorware 18并继续将其用作子模块?

我不希望 TI 律师来拜访我。 :)

我在 Debian 中工作。

问题2、

是否可以在静默模式下安装 CGT?

我需要创建 Docker 映像。

如果无法实现、我可以使用 CGT 创建自己的存储库吗?

关于 Uniflasher 的同样问题。

谢谢 Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对使用 C2000Ware 有相同的问题。 未经登录、我无法创建 Docker 映像。 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    专家不在办公室、请允许到28日再回答。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    由于该专家暂时不在办公室、而且似乎对其中的某些问题不熟悉、因此我会尝试与其他人联系并找出这一点。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指定您计划发布 MotorWare、C2000Ware 和 Uniflash 中的哪些组件? 有些项目可能受开放源码许可证约束、也可能不受许可证约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只有您有机会为用户下载这些软件包- PGP 或其他安全方式。 客户可以通过下载所需的软件包而无需 Web 界面来获取其密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定这如何解决我的问题、您能否告诉我您计划发布 MotorWare、C2000Ware 和 Uniflash 中的哪些特定组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 现在发布 https://github.com/ipmgroup/manta50_fw/tree/master/include   这里没有太多 而只需要更改什么。 要使用 C2000、我需要能够创建 Docker 映像。 Uniflash 没有问题。 Motorware 和 C2000Ware 存在问题。 如果没有许可证、则无法下载它们。  我只想将我的代码和更改发布到这些软件包中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好像直接使用的是 TI 的 DRV8305、SPI 和 hal 代码、我的理解是否正确? 是否有任何其他我没有考虑的源文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些文件已经过重大修改、且错误已修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware 和 MotorWare 在安装时会包含清单、您可以查看许可证信息。 它们位于安装程序的主目录中。 请检查这些问题、如果您还有其他问题、请告诉我。 我相信从 TI 重复使用的代码就属于这一范畴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我来看看这份宣言。 这是 BSD。 所有 TI 源代码均保留 TI 版权。

    我没有发现任何关于复制、修改或出版的禁令。

    我对吗? 还是?????

    BSD-3-条款

    版权所有(c) 2015、德州仪器(TI)公司  
    保留所有权利。  

    以源代码和二进制形式重新分发和使用,无论有无  
    在满足以下条件的前提下、允许进行  
    特性:  

    *源代码的重新分发必须保留以上版权  
    声明、此条件列表和下述免责声明。  

    *二进制形式的再分发必须复制上述版权  
    声明、此条件列表及以下免责声明(位于  
    随分发提供的文档和/或其他材料。  

    *德州仪器公司名称或公司名称  
    其贡献者可用于认可或推广来自  
    预编程闪存从该软件获取的代码。  

    本软件由版权持有者和贡献者"按原样"提供  
    任何明示或暗示的保证、包括但不限于  
    对特定应用的适销性和适用性的  
    免责声明。 在任何情况下,版权所有者或  
    对于任何直接、间接、偶然、特殊、  
    惩罚性或后果性损害(包括但不限于  
    采购替代商品或服务;丧失使用、数据或利润;  
    或业务中断)以及任何责任理论、  
    无论是合同、严格责任还是侵权行为(包括疏忽或  
    否则)因使用本软件而产生的任何原因、  
    即使被告知有可能造成这种损害。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware SPI 驱动程序是 BSD-3、因此应该适用于 Github。 如果您为您使用的文件提供了相对的 C2000Ware 和 MotorWare 路径、我就可以尝试找到更准确的许可证信息、这将有助于极大地确定源代码的许可证。