您好、TI。
我为 TI 有几个问题。
问题1、
我有与 motoware 18的旧项目。 我想在 Github 上发布我的代码。
我能否 在 GitHub 上发布 motorware 18并继续将其用作子模块?
我不希望 TI 律师来拜访我。 :)
我在 Debian 中工作。
问题2、
是否可以在静默模式下安装 CGT?
我需要创建 Docker 映像。
如果无法实现、我可以使用 CGT 创建自己的存储库吗?
关于 Uniflasher 的同样问题。
谢谢 Andrew。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI。
我为 TI 有几个问题。
问题1、
我有与 motoware 18的旧项目。 我想在 Github 上发布我的代码。
我能否 在 GitHub 上发布 motorware 18并继续将其用作子模块?
我不希望 TI 律师来拜访我。 :)
我在 Debian 中工作。
问题2、
是否可以在静默模式下安装 CGT?
我需要创建 Docker 映像。
如果无法实现、我可以使用 CGT 创建自己的存储库吗?
关于 Uniflasher 的同样问题。
谢谢 Andrew。
我 现在发布 https://github.com/ipmgroup/manta50_fw/tree/master/include 这里没有太多 而只需要更改什么。 要使用 C2000、我需要能够创建 Docker 映像。 Uniflash 没有问题。 Motorware 和 C2000Ware 存在问题。 如果没有许可证、则无法下载它们。 我只想将我的代码和更改发布到这些软件包中。
谢谢你。 我来看看这份宣言。 这是 BSD。 所有 TI 源代码均保留 TI 版权。
我没有发现任何关于复制、修改或出版的禁令。
我对吗? 还是?????
BSD-3-条款
版权所有(c) 2015、德州仪器(TI)公司
保留所有权利。
以源代码和二进制形式重新分发和使用,无论有无
在满足以下条件的前提下、允许进行
特性:
*源代码的重新分发必须保留以上版权
声明、此条件列表和下述免责声明。
*二进制形式的再分发必须复制上述版权
声明、此条件列表及以下免责声明(位于
随分发提供的文档和/或其他材料。
*德州仪器公司名称或公司名称
其贡献者可用于认可或推广来自
预编程闪存从该软件获取的代码。
本软件由版权持有者和贡献者"按原样"提供
任何明示或暗示的保证、包括但不限于
对特定应用的适销性和适用性的
免责声明。 在任何情况下,版权所有者或
对于任何直接、间接、偶然、特殊、
惩罚性或后果性损害(包括但不限于
采购替代商品或服务;丧失使用、数据或利润;
或业务中断)以及任何责任理论、
无论是合同、严格责任还是侵权行为(包括疏忽或
否则)因使用本软件而产生的任何原因、
即使被告知有可能造成这种损害。