请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8706-Q1 您好的专家
如何理解"VGS_HS_DIS"的功能和"握手"的含义?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的专家
如何理解"VGS_HS_DIS"的功能和"握手"的含义?


您好!
如果启用此功能、则器件将测量外部 FET 栅极上的 VGS、并使用此信息使一个 FET 在"导通"之前先"关断"另一个 FET。 该监控器同时在高侧和低侧 FET 上工作、以避免在两个 FET 同时导通时出现击穿情况。 "握手"可确保一个 FET 在使能另一个 FET 之前关闭。
这是一项智能栅极驱动功能。 如果您将其禁用、器件将像标准栅极驱动器一样工作并遵守死区时间数字、而不使用 VGS 监视器。
此致、
瑞安