This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818:电流波形失真

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1295988/drv8818-current-waveform-distortion

器件型号:DRV8818

您好、E2E:

我们使用 DRV8818驱动电机运动。 8子分频、脉冲频率18K、出现电流波形失真。

如何调整和修改它?

此外、电机高速运转时、峰值电流不会达到2A。

我们怀疑 Tdrive 时间是否不足,我们正尝试缩短 RC 和 Toff 时间。 这是正确的方法吗?

Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑高速电机的 BEMF 会 降低对电机线圈施加的电压。  解决这一问题的唯一方法是升高系统电压。  我会先尝试这种方法。

    此致、

    瑞安