This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8845:此器件是否可用于驱动36V 直流母线步进电机?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1295972/drv8845-can-this-device-be-used-to-drive-a-36v-dc-bus-stepper-motor

器件型号:DRV8845

您好!

对于 BLDC、我们通常在较低的直流母线系统中选择较高的电压电平 IC、因为直流母线在制动期间会上升。

但我不确定步进电机是否相同。

我们应该具有的裕度电压大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您始终使用步进电机调节电流、因此无需太多裕度。  但是、您将在 ABS 附近工作。 最大值和高于 DRV8845的建议最大值。

    我会考虑如下具有较高额定电压的器件。

    https://www.ti.com/product/DRV8436

    此致、

    瑞安