主题中讨论的其他器件: MCT8329A
大家好、支持团队。
我的客户正在对 MCT8329EVM 上极慢的旋转设置进行实验。
当它们通过 I2C 将速度命令设置从50%占空比逐渐降低时、在大约25%处会发生同步丢失错误、并且电机会停止。
电机规格如下所示;
额定电压:24V
额定电流:5.6A
最大电流:7.5A (10秒)
空载电流:0.35A
额定转矩:1N/m
最大扭矩:1.44N/m
额定转速:210rpm
空载转速:578rpm
极对数:14
L:未知
R:未知
反电动势系数:未知
虽然它们的转速低于100rpm、但人们放弃使用 MCT8329A 的可能性很大、因为他们不知道如何设置 MCT8329A。
您能帮助我找到最佳设置吗?
当前的 GUI 设置如下。(我无法附加 json 文件。)
"idx\":5、\"id\":\"ctrl6\"、\"values\"0x00\"、{\"idx\":6、\"id\":\"ctrl7\"、\"value="0xFF\"、{\"idx":7
此致、
千兆