This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:请查看原理图

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1296882/drv8889-q1-please-review-the-schematic

器件型号:DRV8889-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 DRV8889-Q1绘制了原理图。 您能否查看该原理图?

e2e.ti.com/.../1127_2800_DRV8889_2D00_Q1_2900_.pdf

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    我今天将回顾这一点并获得您的反馈。 感谢您在此论坛上发帖。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    我已在原理图中将关注的区域标记为红色。 请参见下方的。 根据使用的电机电流、大容量电容 C10应大约为47uF 至100uF。 在 VSDO 引脚上、我看到网表名称 B_OUT2、这是短路-不正确。 VSDO = DVDD = 5V、我假设客户使用5V MCU 逻辑来正确控制 SPI 和 GPIO?

    请参阅数据表中的典型应用图-如下代码段、了解为 CPL、CPH 和 VCP 推荐的电容器。 这些错误在原理图中不正确。

    此致、Murugavel