您好
我们使用 DRV8353FH 为 BLDC 电机设计了电机驱动板。
在这种情况下,我们连接了霍尔传感器和电机 U、V、W 连接,并使用了1X PWM 模式。
在给出 PWM 频率后、我们无法运行电机。 我们给出的频率为25KHZ。
期待您的积极回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们使用 DRV8353FH 为 BLDC 电机设计了电机驱动板。
在这种情况下,我们连接了霍尔传感器和电机 U、V、W 连接,并使用了1X PWM 模式。
在给出 PWM 频率后、我们无法运行电机。 我们给出的频率为25KHZ。
期待您的积极回复。
您好、Max:
感谢您问这个问题。
1) 1)您是否已确保使用 MODE 引脚在器件中设置了正确的模式、并已将适当的输入信号发送到 INHX 和 INLX?


2) 2)您是否检查了 INx 和 GHX/SHx 波形以查看输入输出信号如何正确发送? 您可以检查栅源电压、以查看 FET 是否导通。
3) 3)您是否监测故障线路以查看驾驶员是否处于故障壳体关闭状态?
4) 4)请查看常见问题部分、以获得更多诊断帮助:
此致!
阿克沙伊
您好
您的 VM 和 VDRAIN 电压是多少?
我们已将 VDRAIN 和 VM 引脚短路 、并提供20V 的电压
2) IDRIVE 和 VDS 引脚设置:上拉电阻为 DVDD、典型值为5V。
我们已经把 IDRIVE 和 VDS 连接到了5V,Meanwhile 需要把使能,nfault 连接到5V?
3) 3)在测试过程中、启动时电机上是否有负载?'
否、我们不会连接电机上的任何负载。
4) 4)您是否测量了:
a) VM、VDRAIN、VCP 以检查正确/预期的电压?
b) 使能引脚、INHx 和 GHx 至 SHx 和 SHx 信号?
是的、我们已经测量了 VM VDRAIN VCP、它正如预期的那样
使能引脚连接到 MCU 并被拉高。
w.r.to 原理图审阅、我们没有在 VDRAIN 引脚上连接任何大容量电容器。
此外、我们已将电机驱动器连接到 MCU、并使用1X PWM 模式。霍尔传感器已连接到 INLA、INHB、INLB、我们提供的频率为20kHz、但无法更改超过20kHz 的频率。
请帮助我们继续下一步。
您好
我们已经将我们的驱动器板连接到21V、
以下电压
VDRAIN - 21V
VM -21V
VCP -21+10.5V=30V
在所有半桥电路中、低侧 MOSFET 都保持低电平、而高侧 MOSFET 保持高电平。
高侧 MOSFET 中的栅极驱动电压为20V、低侧 MOSFET 中的栅极驱动电压为11V。
我们已提供25KHZ 70%的占空比、但无法看到电机在运行。