This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:DRV8353FH

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1287579/drv8353f-drv8353fh

器件型号:DRV8353F

您好

我们使用 DRV8353FH 为 BLDC 电机设计了电机驱动板。

在这种情况下,我们连接了霍尔传感器和电机 U、V、W 连接,并使用了1X PWM 模式。

在给出 PWM 频率后、我们无法运行电机。 我们给出的频率为25KHZ。

期待您的积极回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您问这个问题。

    1) 1)您是否已确保使用 MODE 引脚在器件中设置了正确的模式、并已将适当的输入信号发送到 INHX 和 INLX?

    2) 2)您是否检查了 INx 和 GHX/SHx 波形以查看输入输出信号如何正确发送? 您可以检查栅源电压、以查看 FET 是否导通。

    3) 3)您是否监测故障线路以查看驾驶员是否处于故障壳体关闭状态?

    4) 4)请查看常见问题部分、以获得更多诊断帮助:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回复。

    我们已连接电机并清除所有故障。

    我们在设计中使用1X PWM 模式。

    我们将在 INHA 引脚上提供 PWM 脉冲、并按照数据表中的建议连接霍尔传感器。

    我们会 在输入端接收信号(20kHz 频率、50%占空比)、但电机不会旋转、有时电路板会发热。

    FET 在通电时获得电压。 不会发生故障。

    请帮助我们继续进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您能和我分享一下您的原理图吗?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您的 VM 和 VDRAIN 电压是多少?

    我们已将 VDRAIN 和 VM 引脚短路 、并提供20V 的电压

    2) IDRIVE 和 VDS 引脚设置:上拉电阻为 DVDD、典型值为5V。   

    我们已经把 IDRIVE 和 VDS 连接到了5V,Meanwhile 需要把使能,nfault 连接到5V?

    3) 3)在测试过程中、启动时电机上是否有负载?'

    否、我们不会连接电机上的任何负载。

    4) 4)您是否测量了:

    a) VM、VDRAIN、VCP 以检查正确/预期的电压?

    b) 使能引脚、INHx 和 GHx 至 SHx 和 SHx 信号?

    是的、我们已经测量了 VM VDRAIN VCP、它正如预期的那样

    使能引脚连接到 MCU 并被拉高。

    w.r.to 原理图审阅、我们没有在 VDRAIN 引脚上连接任何大容量电容器。

    此外、我们已将电机驱动器连接到 MCU、并使用1X PWM 模式。霍尔传感器已连接到 INLA、INHB、INLB、我们提供的频率为20kHz、但无法更改超过20kHz 的频率。

    请帮助我们继续下一步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您能否提供我要求我们分析的波形? 此外、您是否还尝试通过将 MODE 引脚而不是电阻器悬空来设置1x 模式?

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,akshay

    我们能够捕获我们提供的 PWM 波形。 在 SHx 引脚中、我们只能获得高电平信号。

    我们已尝试通过将引脚悬空以在1X PWM 模式下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我想回顾波形以便更好地理解。 请上传吗?

    1) VM、VDRAIN、VCP

    2) GHx 至 SHx (差分);SHx 至 GND 和 GLx 至 GND

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们已经将我们的驱动器板连接到21V、

    以下电压

    VDRAIN - 21V

    VM -21V

    VCP -21+10.5V=30V

    在所有半桥电路中、低侧 MOSFET 都保持低电平、而高侧 MOSFET 保持高电平。

    高侧 MOSFET 中的栅极驱动电压为20V、低侧 MOSFET 中的栅极驱动电压为11V。

    我们已提供25KHZ 70%的占空比、但无法看到电机在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

     

    似乎功率级将获得正确的电压。

     

    您是否检查了 Inha 以确保正在发送 PWM 信号? 另外、请检查霍尔信号是否也已正确发送/换向。

    我需要查看这些波形以便更好地诊断情况。

    此致!
    阿克沙伊