你好
根据数据表、DRV8328器件具有 nSLEEP 引脚、该引脚不仅充当睡眠功能、还充当故障复位输入。 让我在此引用数据表:
如果用户希望在锁存故障事件后将器件置于睡眠状态、则需要在驱动 nSLEEP 引脚之前将输入 INHx 和 INLx 拉低。 如果输入 INHx 和 INLx 未驱动为低电平、则 在 nSLEEP 被驱动为低电平达 tRST 时间后会将故障复位、并且在器件进入睡眠模式之前、栅极驱动器输出 GHx 和 GLx 上可能会出现脉冲。 如果 INHx 和 INLx 未被拉至低电平、则 GHx 和 GLx 上的脉冲持续时间可以为 tSLEEP 持续时间。
芯片的6x 和3x PWM 变体都是如此吗? 在我看来、当 INLx 已经像一个"使能"引脚一样运行时、INHx 需要被驱动为低电平是多余的吗?
谢谢