您好、TI 团队、基于云的 GUI 链接不起作用。 请参阅下面的屏幕截图。 DRV824系列工具似乎缺失。

我检索到旧链接、但也不起作用(下面的屏幕截图) 
-安盖特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、基于云的 GUI 链接不起作用。 请参阅下面的屏幕截图。 DRV824系列工具似乎缺失。

我检索到旧链接、但也不起作用(下面的屏幕截图) 
-安盖特
Ankit、您好!
在执行搜索之前、必须使用您的 myTI 凭据登录到 dev.ti.com/gallery"。 搜索"drv824x_drv814x"。

您还可以使用此链接 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/ver/1.0.1/来统计云 GUI。 即使在调用 GUI 至 EVM 连接之前、也请执行固件更新、以便为 EVM 获取最新固件。 使用"Help > README.md"信息进行检查。
此致、Murugavel
尊敬的 Murugavel:
我已登录、但仍然找不到 GUI 工具

-安盖特
嗨、Ankit、
1.通过以下直接链接试用: https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/ver/1.0.1/ 或 dev.ti.com/.../
2.我已经更改了它的可见性设置,以便它现在显示在搜索中
此致!
雅各布