This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8143H-Q1EVM:DRV8143H-Q1EVM 的 D2 LED 持续闪烁

Guru**** 2188795 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8143H-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1294618/drv8143h-q1evm-d2-led-of-drv8143h-q1evm-keeps-blinking

器件型号:DRV8143H-Q1EVM

您好~

当 DRV8143H-Q1EVM 连接到电源时、D2 LED 继续闪烁。  

跳线设置如下所示。  

当 nFault 跳线(J4、9-10)断开时、D2 LED 将熄灭。  

我知道当 DRV8143H-Q1有问题时、nFault 以低电平有效运行。  

即使正确连接电源和负载、D2 LED 也会闪烁。  

哪些设置会导致 D2 LED 保持闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junehee :

    请确保您使用的是最新版本的 GUI DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI 1.0.1。 这里是基于云的 GUI 的链接、 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/ver/1.0.1/。 可从  https://dev.ti.com/gallery/dl/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI/ver/1.0.1?platform=win 下载 Windows 安装程序。对于这一新版本的 GUI、第一步请使用"File"菜单对 EVM 进行固件更新。

    如果使用较旧的固件、当 VM 未打开时、LED D2将快速闪烁。 新版本的 GUI 和固件会更改此行为。 运行新 GUI 后、请参阅"Help > View README.md"。 我希望这能解决您的问题。  

    假设您使用的已经是最新的版本。 如果发生过热或过流情况并且器件设置了自动测试模式、则 D2 LED 将闪烁、因为它会执行数据表中所述的自动测试。

    谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    安装 DRV824x_DRV814x-Q1EVM-GUI-1.0.1.setup-win 时、系统提示无法下载该文件。

    在这种情况下、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的网络的防火墙设置似乎阻止了运行时程序的下载。 要解决这个问题、请首先使用此链接 https://software-dl.ti.com/ccs/non-esd/gui_composer/runtime/gcruntime-12.0.0-windows-installer.exe 将运行时安装程序下载到您的计算机上

    然后选择"从文件安装"、并在安装主应用程序期间访问以下弹出窗口、指向已下载的安装程序。 这样应该可以解决该问题。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    我按照您的建议安装了它、并且 nFault LED 闪烁问题消失了。  

    但是、即使按如下所示配置 DRV8143的引脚状态、该引脚也无法正常工作。

    nSLEEP=高电平、DRVOFF=低电平、IN=PWM 10kHz  

    GUI 和 EVB LED/跳线的状态如下所示。

    哪些设置会导致 PWM 输出无法工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设下面红圈内显示的两个 LED 是稳定亮起的、并且电机连接在红色插头和黑色插头之间、如图所示。 如果您可以看到、如果中的测试点在示波器中显示 PWM、那么您也应该能够在红色插座上看到相同的 PWM 输出。 根据 EVM 的图像、我认为跳线设置没有任何问题。 我在 GUI 捕获图像底部看不到连接状态。 我假设它在您进行这些测试时一直保持连接。 您可以尝试再次断开连接和重新连接、并将器件从睡眠状态唤醒。

       

    在不使用 GUI 的情况下、您可以通过如下所示移动按钮跳线再执行一项测试。 现在、如果您在电机应该以25%占空比运行时按下按钮、 再次按下此按钮会将器件恢复为睡眠状态-假定 GUI 已连接至睡眠状态、或者即使未连接任何 GUI。 完成此测试后、您可以移动按钮跳线到默认位置、在此位置上的按钮将执行 MCU 复位。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    从 U3至 U1的 PWM 输入正常。 但是、PWM 信号不会通过 U1的输出引脚输出。  

    我应该检查哪些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    红色故障 LED D2是否亮起? 确保满足以下片段中突出显示的条件。 电机 VM 必须> 4.5V。  

    还要确保已填充 IPROPI 和 ITRIP 跳线。 默认设置如下所示。

    如果所有这些都正确、但仍然没有输出、我怀疑 EVM 可能已损坏。 每个 EVM 在打包和发送到库存之前都在工厂进行了正常运行的测试。 如果您怀疑 EVM 损坏、请将其退还给您购买 EVM 的供应商并获得更换。 很抱歉、您遇到了此问题。 谢谢。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我再次检查了 EVB 的 U1引脚。  

    每个管脚的状态如下。  

    即使满足数据表中"表8-3控制 tabe"的状态、U1也不起作用。  

    您说过、在这种情况下、EVB 已损坏。 如果我只是更换 U1、是否可以使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所施加的 VM 电压是多少? 您是否能够在靠近驱动程序 IC 的 VM 布线上测量此值? 我认为没有指示故障。 假设 PCB 没有损坏、更换 U1应该会使 EVM 恢复工作状态。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    VM 电压为12V、故障 LED D2熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试更换 U1。 如果不起作用、请更换 EVM。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel~

    它在更换 THD 器件后工作正常。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junehee :

    更换设备后问题得到解决、我很高兴。 感谢您的更新。

    此致、Murugavel