This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:开环模式问题

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1304906/drv2605l-open-loop-mode-issue

器件型号:DRV2605L

您好!

我们在 产品中使用了 DRV2605L、我们决定切换到需要开环操作的 LRA。 我们只使用 RTP 模式。

但是、我很难使它正常工作。  为了简化调试、我切换到演示板(2305 Adafruit)、并得到了一些令人惊讶的结果:

  • 当使用某个演示板(Adafruit 2305)时、一切都按预期工作、我可以驱动开环的 LRA。
  • 如果使用第二个演示板(仍是 Adafruit 2305、但物理板不同)使用相同的 软件、则 DRV2605L 仅在闭环中运行。

有什么想法、这里的问题可能是什么?

提前感谢您、

雷米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  R é mi:

    有一个寄存器用于设置闭环或开环操作、 LRA_OPEN_LOOP、位于 CONTROL3 (地址:0x1D)。 有关此寄存器的更多信息、请参阅 数据表中的第8.6.23节。 我建议 先查看此处以确认运行模式。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特