请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315A 您好!
是否可以选择在 MCF8315A 寄存器中保存风扇的最后速度。 并调用电源恢复时风扇的速度。
谢谢
普拉桑纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Prasanna、
如果器件设置为模拟、PWM 或频率速度模式、则可以在启动时向 MCF8315A 提供与所需速度对应的信号。 如果使用 I2C 速度模式、此速度命令会存储在易失性存储器中、不能在下电上电时存储。 寄存器0x5D2保存闭环模式期间使用的速度基准、该基准可在外部存储、并在加电时作为速度命令重新发送到器件。 如果需要开环期间的速度、此速度基准存储在寄存器0x53C 中。
此致、
约书亚