This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:原理图审阅

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1306611/drv8718-q1-schematic-review

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

请求审核 DRV8718-Q1的原理图。 该应用是车门的电机控制器。 负载配置为双向电机控制(HB1+HB2)和高侧单向电机控制(HB5)。 请查看下面的原理图、并告知我审阅结果。

e2e.ti.com/.../20231222_5F00_DRV8718_5F00_Schematic.pptx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们目前正在审核您的查询。 由于节假日,请于下周一周三提供详细答复。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我目前正在查看您的原理图。 我会在24小时内回复您。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我已经查看了您的原理图、但有一些关于 PGND 连接的未决项目。 我将与 Morita-San 核实、并在下周向您提供最新情况。

    此致!
    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keerthi:

    是否有关于此案例的任何更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我刚刚回到办公室。 我来复习一下原理图、并在明天回复。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    欢迎您再次光临。 我将等待您的评论反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    感谢您的答复。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    我已附上我的原理图反馈。  

    您能否分享客户姓名和应用(座椅位置调整、车门锁等)?

    谢谢

    此致

    森田真也

    e2e.ti.com/.../240105_5F00_E2E_5F00_Jeffery_5F00_DRV8718Q1.pptx