请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316C-Q1 主题中讨论的其他器件:MCF8316AEVM、、、 MCF8316A
大家好、
MCF8316AEVM 可以快速设置芯片的寄存器并快速启动电机。 客户想知道是否未购买此 EVM、是否有其他方法可以快速设置芯片的寄存器? 如果他使用微控制器进行设置、您能 共享一个参考源代码吗?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
MCF8316AEVM 可以快速设置芯片的寄存器并快速启动电机。 客户想知道是否未购买此 EVM、是否有其他方法可以快速设置芯片的寄存器? 如果他使用微控制器进行设置、您能 共享一个参考源代码吗?
此致、
安妮
尊敬的 Annie:
我们有一个常见问题解答 、其中提供了使用 MSP-ECP430FR2355 LaunchPad 通过 I2C 对 MCx BLDC 电机进行编程的示例代码: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1246892/faq-program-mcx-bldc-motor-driver-through-i2c-using-msp430-launchpad。
示例代码用于对 MCF8316A 进行编程、因此需要调整 EEPROM_regmap 值以对 MCF8316C-Q1进行编程。 此外、如果使用不同的微控制器、则需要调整代码以与客户的微控制器兼容。
此致、
约书亚