This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:写入和读取 DRV8889中的 SPI 寄存器时出现问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1309399/drv8889-q1-issue-with-write-and-read-the-spi-register-in-drv8889

器件型号:DRV8889-Q1

团队、您好!

我想知道我们如何知道 DRV8889的合适 DCR 值、数据表中是否提及了该值?

此致、

Agnideep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agnideep、

    正如 我在对您 原始问题的答复中所提到的、我们通过在实验室中对各种步进电机进行基准测试、确定了哪种步进器的 DCR 更适合使用 DRV8889-Q1进行失速检测。 实际需要注意的参数是反电动势、它在步进速率较低且 DCR 步进电机高于10欧姆时往往较低。 某些步进电机的 DCR 甚至为18或20欧姆、合适的 VM 电源和步进速率失速将可以正常工作。 因此、它根据步进电机的反电动势常数在电机之间进行变化。 这不是器件的数据表参数、因为它取决于电机及其用例行为。 谢谢。  

    此致、Murugavel