主题中讨论的其他器件: DRV8411A
同事、
我正在考虑将 DRV8850用于新设计、此设计将使用4节串联碱性电池供电。 如果能够从6.0V 运行 DRV8850,将会很方便。 绝对最大值为7.0V。 建议使用5.5V 电压。 电机电流将为0.2A 连续电流、1.5A 峰值电流。
推动超过5.5V 是否合理? 损坏可能是什么? 电压过应力? 热性能? 可以通过降低其他参数来解决吗?
我过去成功使用过 DRV8850。 我不断回到这里、因为它是具有电流传感器、具有简单思想的功率级。 微控制器中将配有高级电机控制 PWM、用于电流限制的比较器。
此致、
-尼克