This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:如果 GHx/GLx 具有接地短路保护

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308365/drv8718-q1-if-ghx-glx-have-short-to-gnd-protection

器件型号:DRV8718-Q1

您好、专家:

DRV8718有一个问题要问您。


DRV8718是否具有 GHx 或 GLx 接地短路保护? 我发现 GHx/GLx 栅极驱动电流在数据表中受到内部限制。 是否意味着如果 GHx/GLx 短接至 GND、它不会损坏?

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、DRV8718-Q1提供离线短路和开路负载检测。 集成的上拉和下拉电流源连接在 SHx 引脚上、并连接到外部半桥开关节点。  

    这些诊断可通过 OLSC_CTRL 寄存器中的相关寄存器位进行控制。  

    有关如何启用和配置这些设置的更多详细信息、请查看数据表的第8.3.8.12节。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们可能会讨论不同的事情。 我想与您确认 GHx/GLx 引脚是否具有内部 GND 短路保护。  

    谢谢!

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    DRV8718-Q1确实包含内部二极管和电阻、可通过钳制栅极引脚上的电压来提供一定程度的短路保护。 还建议在 SHx 和 GND 以及 GLx 和 GND 之间使用外部肖特基二极管和串联电阻、以提供额外的电压尖峰和负瞬变保护。  

    此致!

    大卫