This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRG8353

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1303843/drv8353rs-evm-drg8353

器件型号:DRV8353RS-EVM

您好!

我从事的是24V 的 BLDC 电机应用。

将 F28000157与 DRV8353RS 连接。

现在、我在 DRV 电路板上遇到了故障错误。 故障 LED 持续亮起。

我给电路板赋予的功率最初只有 uFault 引脚为高电平、然后立即变为低电平。

谢谢。

普雷姆库马尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    您是否使用 SPI 与器件通信? 故障状态寄存器读数是多少?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    您的问题是否已得到解决? 如果是、请点击"此已解决我的问题按钮"、如果不是简单回复此帖子、否则我将很快关闭此帖子。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    问题现已解决。

    谢谢。

    Premkumar.T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    很高兴听到这个消息! 感谢您在 E2E 上发帖、如果您有任何其他问题、请随时发布另一个 E2E。

    此致、

    亚拉