This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:看门狗故障

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308775/drv8718-q1-watch-dog-fault

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

我的客户使用 DRV8718、 他们在设置看门狗计时器时、发现器件始终发生故障、他们发现 0x5h-bit2=1。

客户的一套看门狗如下:

0x7h -位0 = 0

0x8h-位3-0=1100

您能帮助提供如何设置看门狗计时器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colt:

    您对看门狗计时器进行设置是可以接受的、但如果您没有在4-40ms 窗口内持续复位看门狗、则会发生故障。  要进行复位、必须向0x8h 寄存器的位0写入"1"。  这将复位计时器并避免故障。

    客户是这么做的吗?  如果无法快速写入、则可以通过将"1"写入0x8h 寄存器的"1"位、将窗口扩展到100ms。  默认窗口更长。

    此致、

    瑞安