This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:8312基本速度控制-(非最大扭矩或恒定扭矩)

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308504/drv8312-8312-basic-speed-control---not-max-or-constant-torque

器件型号:DRV8312

1 - 1xPWM 命令示例-这是一个常数值、即要应用的总线电压百分比、还是应该是一个波形? 如何控制速度? (向下调节该值,直到测量到所需速度为止)。 这更像是恒定功率/扭矩输入、并且不是很稳定、对吗?
2 - 3xPWM 命令示例-这些应该是120度相位差的正弦波、对吗?
3 -如何最大限度地降低功率损耗(内核/开关/EMI) -双斜坡示例? 我们是否需要使用接地"R"…测量电流 它可以更低/更小、我们是否可以将其仅移至栅极? (查看)… 每个元件中损失了多少功率?
4 -是否有建议使旋转速度更稳定/可重复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nelson、

    感谢您的提问。 我们将在本周提供最新情况。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    Unknown 说:
    1 - 1xPWM 命令示例-这是一个常数值即-要应用的总线电压百分比、还是应该是一个波形? 如何控制速度? (向下调节该值,直到测量到所需速度为止)。 这更像是恒定功率/扭矩输入、但不是很稳定、对吧?

    1xPWM 命令通常涉及应用恒定占空比来控制电机。 根据您的控制策略、这可以表示恒定电压或波形。 可以调整占空比以调节速度、但请记住、与更先进的方法相比、这种方法可能会导致速度控制不稳定。

    Unknown 说:
    2 - 3xPWM 命令的示例-这些应该是120度相位差的正弦波、对吗?

    是的、对于3xPWM 命令、您通常会生成三个相位差为120度的正弦波形、以控制电机的三个相位。 (为了直观起见、数据表中有应用曲线)

    Unknown 说:
    3 -如何最小化功率损耗(芯片/开关/EMI) -双斜升示例? 我们是否需要使用接地"R"…测量电流 它可以更低/更小、我们是否可以将其仅移至栅极? (查看)… 每个元件中损失了多少功率?

    功率损耗可归因于一系列变量如何实施 双斜坡控制等技术才能帮助更大限度地降低功率损耗、但遗憾的是、我没有示例。 要计算功率损耗、您可以查看以下 E2E 博文、其中讨论了计算功率损耗:

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1067600/drv8328-about-power-losses-calculate/3950945?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=power%25252525252520losses%25252525252520calculation#3950945

    Unknown 说:
    4 -关于使旋转速度更稳定/可重复的任何建议?

    考虑使用来自编码器或传感器的反馈来实现闭环控制。 这使得控制器能够实时调整电机驱动、以保持一个更加稳定和可重复的速度。

    此致、

    亚拉