This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:电流限制取决于电源电压和 PWM 频率-第二次尝试获得答案

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8314Z, MCT8316Z, MCT8315Z, MCT8314ZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1286154/mct8316z-current-limitation-depends-on-voltage-supply-and-pwm-frequency---second-try-to-get-an-answer

器件型号:MCT8316Z
主题中讨论的其他器件: MCT8315ZMCT8314ZEVM、MCT8314Z

 假期期间、我的上一个线程被锁定、没有回答我的问题。 这是它的链接。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269276/mct8316z-current-limitation-depends-on-voltage-supply-and-pwm-frequency

请解锁此主题并回答我的问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    您能否给我一个关于芯片所描述行为的当前状态的答案?

    谢谢!

    此致、

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很抱歉响应延迟。 我们今天将对此进行深入探讨并与您联系。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    感谢在这里捕捉的详细观察。  我知道您使用了 SPI 型号来代替 HW。

    ILIMIT 到电压映射如下所示。 可以测量 ILIM 引脚上的电压以确保这些值正确。

    我创建了一个小表、供在此处快速参考

    此外还有一些用于 SPI 和 DIR 接口的电阻器、

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:

    非常感谢快速的回复。 是的、我使用的是 MCT8316Z 的 SPI 版本、μ µC 与电机驱动器之间的通信没有问题。
    我在这里的问题与电流限制有关、可以通过向 ILIM 引脚施加电压来设置该限制。 我发现可限制的最小电流取决于
    -芯片的电源 VM
    -设定 PWM 频率
    -使用的电机。
    下面是一个示例、其中有两张图片显示了这一事实。 虽然 VLIM 上的电压为1.6V、电机电流被限制在1.77A (而不是1A)。 即使电压 VLIM 进一步增加、也无法设置较低的电流限值。 在本例中、电源 VM 设置为24V。

     左图  您可以看到 :  绿色:输入 PWM、红色:输出 B、蓝色:ILIM、黄色:AVDD

      右侧图片  您可以看到 :  绿色:输入 PWM、 红色:输出 B、 黄色: 电机电流相 B

     图片右侧显示了引脚 ILIM 和 AVDD 上的测量值。

       

    如上所述、 最小电流限值随芯片的电压电源 VM、控制频率以及所使用的电机而变化。 我已检查了2个不同电机的情况、以下两张图显示了 可实现的最小电流限制。

      

    例如、对于电机1、当电源电压为 VM=24V、PWM 频率为20kHz 时、最小电流限值约为1.8A。 即使 ILIM 处的电压为 VLIM=1.6V 或更高、MCT8316Z 被限制的电流也为1.8A。 我的前两张图片完全显示了这种情况。

    如果我现在将电压电源 VM 减小、在不改变电压 VLIM 的情况下、电机电流被限制在一个较低的值。 如果我更改 PWM 频率、电机电流将被限制到更高的值、而不更改电压 VLIM。


    我现在有两个问题:
    -如何解释这些现象?
    -如何使用60kHz 或80 KHz 的 PWM 频率和24V 的电源电压将电机电流限制在1A 或更低?

    此致、

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我正在与设计讨论您的观察结果。 请等待一段时间来回答此问题。

    您是否有使用不同电机的场景?  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:

    我们的目标是在不同的应用中使用电子产品。 这意味着电机可能因应用而异。

    此致、

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们已对此进行验证并观察到类似的行为。 我会回复您并提供配置建议。

    请你直到下周早些时候,我会回复你。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:

    是否有关于所述行为的任何新结果?

    此致、

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们在工作台上验证了 ILIMIT。 有5us 消隐时间、因此 ILIMIT 不会以配置的值触发。

    为2us 时、消隐更好。

    在本周结束时、我将为您提供更多最新消息

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:

    很抱歉再次提出来、但我仍在等待有关所述 问题的答案和适当建议。
    我还想知道如何将从5µs 到2µs 的消隐时间缩短。

    此致、

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我将在第22个星期五之前获得详细信息。  

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    消隐时间已在 OTP 中配置。 我们在报告您的问题后在工作台上进行了验证、并通过 测试模式在 SPI 型号上减少消隐时间、提高了精度。 但是、测试模式仅用于工厂测试和修整。 您的测试和观察结果是正确的、MCT8315Z 数据表中提到了相同的内容(下面复制了章节快照)。 电机 R/L 可以在 PWM 占空比期间控制电流上升时间、如果电流上升快于消隐时间、则电流可能会超过阈值。

    我们还在列表中添加了其他型号。

    8A 时的 MCT8316Z

    4A 时的 MCT8315z

    3.MCT8314Z for 1.5A - MCT8314ZEVM 在线提供、刚刚推向市场。

    感谢您提供如此详尽的报告、以及您对本产品的兴趣。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatadri:

    非常感谢您的回答。 在我看来、该电机驱动器系列的电流限制并不实用、因为与小型 BLDC 电机的电气时间常数相比、消隐时间太长。 在这些电机中、电流上升得太快、并且在5µs 消隐时间后已经太高了。
    此外、该驱动器系列允许的5µs 消隐时间也不适用于高达200kHz 的 PWM 频率。

    数据表中的注释非常合理。 但是、没有迹象表明 PWM 频率也对电流限制产生巨大影响。

    感谢您的支持! 即使结果不是期望的,当有人试图帮助承诺是很好的。

    此致、
    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们感谢您的反馈、很高兴 Venkatadri 能够解释您的行为! 我们不断评估用于改进驱动器的方法、因此您的反馈非常重要。 如果您还有其他需要帮助的地方、请告诉我们!

    此致、

    安东尼·洛迪