This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:无法下载 GUI

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1308661/mcf8316aevm-unable-to-download-gui

器件型号:MCF8316AEVM

大家好、

客户去年购买了 MCF8316AEVA 评估板、现在是第一次使用。 他根据安装说明连接了电缆、但无法下载 GUI。  下载页面显示403错误。 他可以在哪里下载 GUI?  

是否因为固件和 GUI 已升级、无法下载原始 GUI?

如何将重新下载的固件下载到电路板?  这是 CCS 的源文件吗?  客户是否需要编译并重新购买430开发工具以下载和刷写固件?

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    感谢您的提问。 我们将在本周提供最新情况。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    该问题有任何更新吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题有任何更新吗?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    仍可以从 此处的云 TI 库访问/下载旧的 GUI。

      有关 GUI 固件兼容性、请参阅此 E2E 常见问题解答。 它还 包含 MSP430固件文件和与新旧版 GUI 兼容的通信接口编程说明。

    此致、
    埃里克·C·