This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251AEVM:用 DRV8251A 驱动时 BDC 电机抖动

Guru**** 2462450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1310992/drv8251aevm-bdc-motor-shaking-when-driven-with-drv8251a

器件型号:DRV8251AEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8251A

您好!

我们正在有刷直流电机(24V 4A)上测试 DRV8251A。 该开发板具有两个电位器、用于在两个方向上设置电机转速。  

我们的问题是:电机正在旋转、但抖动很大。 它看起来像是过流、但电流非常低(电机在自然通风中旋转)。  

我们使用的是常规有刷电机。  

仅当我将速度设置为100%(IN1=高电平、IN2=低电平)时、电机才会在无抖动的情况下快速旋转。

这里的问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurits、您好!

    可能无法提供足够的电压来克服电机电阻。

    您的电机电阻是多少?

    您正在提供什么电机电压(VM)?

    什么是 Vref (电位计设置)?

    此致!

    大卫